请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066 您好、专家、
我的客户在服务器项目中使用四种 LM25066设计器件。 我们看到一个奇怪的问题、即 VDD 上升到4.5V 后 CLK 下拉。 当我使用 FT2232扫描设备时、这会导致接口通信失败。
那么、您能否帮助了解当 VDD 变为高电平时 CLK 下拉至 GND 的原因? 此时、SDA 正常。
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
根据您的描述,我知道当 VDD (LM25066的引脚4)在器件上电时出现时,CLK 引脚被拉低。 这是正确的吗?