This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:VDD 电压变为高电平时 CLK 下拉。

Guru**** 2586375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920110/lm25066-clk-pull-down-when-vdd-voltage-goes-high

器件型号:LM25066

您好、专家、

我的客户在服务器项目中使用四种 LM25066设计器件。 我们看到一个奇怪的问题、即 VDD 上升到4.5V 后 CLK 下拉。 当我使用 FT2232扫描设备时、这会导致接口通信失败。

那么、您能否帮助了解当 VDD 变为高电平时 CLK 下拉至 GND 的原因? 此时、SDA 正常。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    根据您的描述,我知道当 VDD (LM25066的引脚4)在器件上电时出现时,CLK 引脚被拉低。 这是正确的吗?

    • 是否在所有4个设备上都发现了此问题?
    • 当施加器件 Vin 时、VDD 升高。 因此,您根本无法与此设备通信,对吗?
    • 您是否已检查此引脚的上拉电阻器电路?
    • 您是否尝试将设备与新设备交换以查看设备或电路是否出现问题?
    • 电路板构建后首次测试时是否会出现此问题,或者在系统中使用器件后是否会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我昨天和客户一起工作、发现问题现象与之前向我介绍的客户不同、因此我将在确定故障详细信息后通过电子邮件向您更新。

    此致、

    标记   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您可以通过电子邮件或 e2e 与我联系!