嗨、大家好
反激式使用 UCC28610、输出电压为12V。 在测试中、在170V 至400VDC 输入的条件下、满载时的 ZCD 数为2。
问题:
1、为什么170V 至400VDC 输入为满负载(继续增加负载、芯片处于重新启动状态)、ZCD 的数量为2、为什么 ZCD=1? 数据表显示:至少为1。 那么、什么会影响 ZCD 的数量? 以下波形(图1)为400VDC 输入电压负载= 4A、MOSFET 的 VDS。 在测得的波形中、续流时间(红圈内)是否为2.4us? 它与数据表中的等待(ZCD)时间是否相关?
数据表、第7页
图1 Vin=400Vds、Load=4A、信号2 Vds
2、观察上面 VDS 的波形(图1、负载= 4A)。 MOSFET 不会在谐振底部导通 MOSFET。 负载相对较小(负载= 3A)、当 ZCD 等于5 (图2)时、MOSFET 在开启时接近底部。
在负载相对较大的情况下(图1、负载= 4A)、MOSFET 未在底部导通 MOSFET。 这是 UCC28610的原因吗? 我在170Vdc 测试了波形、在250Vdc 满载时测试了波形、MOSFET 也未在谐振底部导通 MOSFET。
是否有必要添加数据表中描述的电容器以将 LC 谐振相位调整为与 ZCD 电流相同的相位? 这里的具体开放时间与什么有关?
图2 Vin=400Vds、Load=3A、信号2 Vds
3.数据表中的第27页。 tWAIT 在圆圈中的含义是什么?
这是否意味着 IDRV 输出或 Ton 与首次检测到的 ZCD 之间的时间差必须至少为7.5us?
谢谢
Vincent