This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:ZCD 和 LC 问题

Guru**** 2518450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28610EVM-474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920169/ucc28610-zcd-and-lc-question

器件型号:UCC28610

嗨、大家好

反激式使用 UCC28610、输出电压为12V。 在测试中、在170V 至400VDC 输入的条件下、满载时的 ZCD 数为2。

问题:

1、为什么170V 至400VDC 输入为满负载(继续增加负载、芯片处于重新启动状态)、ZCD 的数量为2、为什么 ZCD=1? 数据表显示:至少为1。 那么、什么会影响 ZCD 的数量? 以下波形(图1)为400VDC 输入电压负载= 4A、MOSFET 的 VDS。 在测得的波形中、续流时间(红圈内)是否为2.4us? 它与数据表中的等待(ZCD)时间是否相关?

数据表、第7页

图1 Vin=400Vds、Load=4A、信号2 Vds

2、观察上面 VDS 的波形(图1、负载= 4A)。 MOSFET 不会在谐振底部导通 MOSFET。 负载相对较小(负载= 3A)、当 ZCD 等于5 (图2)时、MOSFET 在开启时接近底部。

在负载相对较大的情况下(图1、负载= 4A)、MOSFET 未在底部导通 MOSFET。 这是 UCC28610的原因吗? 我在170Vdc 测试了波形、在250Vdc 满载时测试了波形、MOSFET 也未在谐振底部导通 MOSFET。

是否有必要添加数据表中描述的电容器以将 LC 谐振相位调整为与 ZCD 电流相同的相位? 这里的具体开放时间与什么有关?

图2 Vin=400Vds、Load=3A、信号2 Vds

3.数据表中的第27页。 tWAIT 在圆圈中的含义是什么?

这是否意味着 IDRV 输出或 Ton 与首次检测到的 ZCD 之间的时间差必须至少为7.5us?

谢谢

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、这是一个 DCM 反激式转换器、在满载时将作为准谐振转换器运行。  它将使用 AM 和 FM 调制来保持占空比。  它将仅在最小输入电压最大负载时在第一个谐振环上进行谷底开关。    

    UCC28610控制峰值电流并监控辅助绕组。  当辅助绕组通过接地时、它确定次级侧上的电流为零。  控制器会调节 TD 以保持占空比。  我绘制此图是为了展示器件的工作原理。

    若要使辅助绕组开关节点在第一个谷值开启 FET、则仅在最小输入电压最大负载条件下发生、前提是正确选择了 NP/NS。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的回答。  

    在控制之后、我认为 Ton 点应该位于 VDS 阻尼谐振的谷底。 但您可以看到我的波形、在3A 负载下、它确实在谷底开启、但4A 负载没有开启。 为什么不在4A 负载时在 VDS 谷值开启?  

    ZCD 电容器会影响它吗? 我们在 ZCD 引脚上调整 Czcd。 ~5pF 的电容器时、该电容器会发生变化。 此系统将无法正常运行。 我们也看不到 ZCD 波形。 我们将该电容器调整为~nF、这是可以的。 为什么?

    谢谢

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    UCC28610在检测到 ZCD 引脚过零后将等待400ns、然后打开栅极驱动器。  这不是真正的谷底检测。

    您观察到的波形类似于 UCC28610EVM-474用户指南中的图12、您可以在以下链接中找到该图。

    如果您的谐振回路频率快于1/(4*400ns)= 625kHz、FET 将不会在谷底开启、而是在您观察到的向上摆动时开启、如 UCC28610的 EVM 用户指南所示。  

    ZCD 引脚还在向次级侧提供能量的同时检测输出过压。  这在我之前发送的图表的 tc 期间在 TBLANK 为1us 后感测。  如果 ZCD 引脚发现超过5V、则会触发 OVP、并且在故障模式下会停止开关、VDD 将在 VDDoff 和 VDDon 之间循环、直到故障消除。  数据表的第7.3.4节对此进行了说明。

    如果您在 ZCD 引脚上有过度的振铃、则可能会触发 OVP 故障。  您提到、您需要 ZCD 引脚上的 nF 电容才能使控制器正常工作。  这将表明存在过多的辅助 Ping 振铃、并且控制器很可能会关闭至 OVP 故障、滤波已消除。

    我想知道您添加的电容是否会导致 ZCD 引脚延迟过大、从而导致需要进行更硬的开关。  我想您在该引脚上不需要超过100至220pF 的电容。  可以尝试减小该电容器、看看情况是否有所改善。

    此致、