主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我们最近购买了 EV2400、并尝试在其中包含 bq4050的电路板上进行一些实验。 我们尝试通过 SMBus 将 EVM2400连接到电路板。
但是、当我们打开 bqstudio 时、它不会检测到任何器件。 当我们手动选择器件时、即使电路板已连接或未连接、它也会发出警告消息。
所有器件都在软件中发生这种情况。
因此、我不确定这里的问题是什么。 我经历了类似的情景、但在论坛上没有提供帮助。
请查看并告诉我可以在此处执行什么操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们最近购买了 EV2400、并尝试在其中包含 bq4050的电路板上进行一些实验。 我们尝试通过 SMBus 将 EVM2400连接到电路板。
但是、当我们打开 bqstudio 时、它不会检测到任何器件。 当我们手动选择器件时、即使电路板已连接或未连接、它也会发出警告消息。
所有器件都在软件中发生这种情况。
因此、我不确定这里的问题是什么。 我经历了类似的情景、但在论坛上没有提供帮助。
请查看并告诉我可以在此处执行什么操作。
尊敬的 Aman:
我建议您检查所有连接、以确保根据 BQ4050EVM 用户指南 和 EV2400用户指南进行设置。
如果 EV2400或 BQ4050未正确连接、则会显示该提示。 要确保 EV2400正在建立连接、请在 收到提示时单击 OK (确定)、如果 EV2400已连接、则它应显示在屏幕左侧的仪表板上。
如果 EV2400已连接、则可能是您的 BQ4050未正确连接。 首先、我建议您检查上述所有连接。 如果所有设置似乎都正确、则问题可能是由于器件处于 关断 模式。 要唤醒 您的器件、您只需将 BAT+与 PACK+暂时短接即可启动启动序列。 有关如何设置/唤醒器件的更多详细步骤、请参阅 《BQ4050EVM 用户指南》(第2.4.2节)。
器件正确连接后、bqStudio 应直接打开仪表板、而无需选择器件。
此致、
Luis Hernandez Salomon