This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bqStudio 器件兼容问题

Guru**** 2590460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920891/bq4050-bqstudio-device-compatible-issue

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我们最近购买了 EV2400、并尝试在其中包含 bq4050的电路板上进行一些实验。 我们尝试通过 SMBus 将 EVM2400连接到电路板。

但是、当我们打开 bqstudio 时、它不会检测到任何器件。 当我们手动选择器件时、即使电路板已连接或未连接、它也会发出警告消息。

所有器件都在软件中发生这种情况。

因此、我不确定这里的问题是什么。 我经历了类似的情景、但在论坛上没有提供帮助。

请查看并告诉我可以在此处执行什么操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    我建议您检查所有连接、以确保根据 BQ4050EVM 用户指南EV2400用户指南进行设置

    如果 EV2400或 BQ4050未正确连接、则会显示该提示。 要确保 EV2400正在建立连接、请在 收到提示时单击 OK (确定)、如果 EV2400已连接、则它应显示在屏幕左侧的仪表板上。  

    如果 EV2400已连接、则可能是您的 BQ4050未正确连接。 首先、我建议您检查上述所有连接。 如果所有设置似乎都正确、则问题可能是由于器件处于 关断 模式。  要唤醒 您的器件、您只需将  BAT+与 PACK+暂时短接即可启动启动序列。 有关如何设置/唤醒器件的更多详细步骤、请参阅 《BQ4050EVM 用户指南》(第2.4.2节)。

    器件正确连接后、bqStudio 应直接打开仪表板、而无需选择器件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon