主题中讨论的其他器件: BQ76940
您好!
我想为其设计能够处理200A 峰值电流和100A 连续电流的 BMS。 我已选择"BQ76PL455A-Q1"进行设计、但在阅读 BQ76PL455A-Q1 EVM 的数据表和用户手册后、我有以下问题
1.截至 BQ76940 AFE IC,它没有 CHG/DSG 引脚,那么如何实现整体电池组保护? 如果要通过使用 BQ76PL455A-Q1的 GPIO 引脚实现、则它与微控制器之间存在相关性在控制 FET 方面存在极小的延迟、可能会导致电池组出现严重问题。 BQ76PL455A-Q1如何实现电池组保护 ?
2.是否最好选择 BQ79606APHPRQ1而不是选择 BQ76PL455A-Q1、 BQ76PL455A-Q1 IC 是否投入生产? (我主要面向使用48V (15节串联电池)和72V (24节串联电池)的汽车应用)
请帮助解决这些问题。 提前感谢。