This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1如何支持整体电池组保护?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920752/bq76pl455a-q1-how-does-bq76pl455a-q1-support-overall-battery-pack-protection

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!  

我想为其设计能够处理200A 峰值电流和100A 连续电流的 BMS。 我已选择"BQ76PL455A-Q1"进行设计、但在阅读 BQ76PL455A-Q1 EVM 的数据表和用户手册后、我有以下问题

1.截至 BQ76940 AFE IC,它没有 CHG/DSG 引脚,那么如何实现整体电池组保护? 如果要通过使用 BQ76PL455A-Q1的 GPIO 引脚实现、则它与微控制器之间存在相关性在控制 FET 方面存在极小的延迟、可能会导致电池组出现严重问题。 BQ76PL455A-Q1如何实现电池组保护 ?  

2.是否最好选择 BQ79606APHPRQ1而不是选择 BQ76PL455A-Q1、 BQ76PL455A-Q1 IC 是否投入生产? (我主要面向使用48V (15节串联电池)和72V (24节串联电池)的汽车应用)  

请帮助解决这些问题。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagannathan、

    1) 1) CHG/DSG 引脚仅用于低侧 FET 驱动、而针对汽车应用的455a 和606A 器件提供的电池组的监控/平衡/诊断/保护器功能不需要此引脚。 这些器件被设计成从监控器、因此它们不会执行电池组的充电方面。  

    2) 2)据我所知、455a 将继续投入生产、但606A 是一款更新的器件、其新增功能可支持功能安全/EMC/通信稳健性和精确监控、每个器件最多可监控6节电池、而不是455a 中的16节电池。 这两种选择仍在市场中使用、因此是否需要606A 的最新功能由您决定、因此我建议查看他们提供的数据表功能。

    此致、

    泰勒