This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:运输模式/ILIM_HIZ 问题

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919857/bq25792-ship-mode-ilim_hiz-questions

器件型号:BQ25792

您好的支持团队、

根据 BQ25792数据表  

SDRV_CTRL[1:0]= 10时进入运输模式。 运输 FET 和内部 BATFET 均关闭。 I2C 仍处于启用状态。 可通过将 SDRV_CTRL[1:0]设置回00、或将 QON 引脚拉至低电平或适配器插件唤醒充电器。 此模式仅适用于电池条件

1我不理解的是、如果运输 FET 关闭、电池完全断开、器件如何保持通电并接受 I2C 命令?

输入电流限制

在应用电路中、V (ILIM_HIZ)= 2.2V、即5V x100k/(127K+100k)  
V (ILIM_HIZ)= 1V + 800mΩ×IINDPM、其中 IINDPM = 1.5A。  但是、设计参数表67 IINDPM 寄存器设置为12Ch、电流为3A。  

2我的理解是、输入电流限制由 ILIM_HIZ 引脚和 IINDPM 寄存器的较低设置进行设置。 在这种情况下、IINDPM 为1.5A 而不是3A。


最棒的
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们将在7月4日的周末假期后返回您的酒店。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    关于1、当充电器处于运输模式时、I2C 引擎通过 BATP 供电。

    关于2、在 POR 之后、ICO 寄存器(REG19h 位0:8)的 ILIM_HIZ 引脚输入电流限制设置在 ILIM 中报告。  如果 EN_ILIM 位为高电平、则输入电流限制为 IINDPM 寄存器或 ICO 的 ILIM 中的较低者。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。  

    我提出的原因是电荷泵必须具有驱动 SRDV 引脚和在运输 FET 上进行转接的电源。 但是、在功能方框图中、未显示与电池的连接。 我想确认一下。 现在有道理了。  

    虽然我不确定如果系统处于运输模式且 MCU 没有电源、如何使用此功能、但我...在这种情况下、您需要先加电才能通过 I2C 与充电器通信... :-)

    关于#2、我认为您是指  EN_EXTILIM

    POR 后、充电器读取 ILIM_HIZ 电压并相应地设置 ICO_ILIM 位。  

    如果 EN_EXTILIM =1 (默认值)
      ILIM =最小值(IINDPM 8:0、ICO_ILIM_8:0)
    其他  
     ILIM = IINDPM _8:0

    最棒的
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    两个回答都是正确的!   

    此致、

    Jeff