This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:是否对采用 TPS54240的反相输出设计有任何问题?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS54240, LMR16030, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920206/tps54240-any-concern-for-inverting-output-design-with-tps54240

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件:LMR14030LMR16030LM76002

客户正在评估24Vin/-15V 输入电压、Iout=1A 的解决方案。 我建议使用 TPS54240/LMR14030。 您能否检查他们是否有任何设计问题? 还有更好的器件吗? 他们希望在未来应用中具有大于2A 的电流能力。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    转换器开关电压为24+15=39V、接近 TPS54240或 LMR14030额定电压、因此、如果输入24V 发生变化、建议使用60V 器件。

    您可以查看 LMR16030和 LM76002/3/5系列。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您的建议。 我将与客户进一步核实。