Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS54240, LMR16030, LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240 主题中讨论的其他器件:LMR14030、 LMR16030、 LM76002
客户正在评估24Vin/-15V 输入电压、Iout=1A 的解决方案。 我建议使用 TPS54240/LMR14030。 您能否检查他们是否有任何设计问题? 还有更好的器件吗? 他们希望在未来应用中具有大于2A 的电流能力。 谢谢你。