This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259822/TPS259823/TPS259824/TPS259827有何不同?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920143/tps25982-what-different-between-tps259822-tps259823-tps259824-tps259827

器件型号:TPS25982

你(们)好,先生  

TPS259822/TPS259823/TPS259824/TPS259827有何不同?

我看到了该规格、 TPS259822似乎用于3.3V 的正常输入电压(因为 OVP 是3.7V、电流可调节范围为2A 至15A)、 TPS259822似乎用于5V 的正常输入电压(因为 OVP 是7.6V、电流可调节范围 为2A 至15A)....

所有器件都具有 30V 的绝对电压。 我对吗?

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    是的、您的理解是正确的。 除了 OVLO 阈值和电流限制响应外、TPS25982型号之间的所有其余特性均相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    如前所述、TPS259822和 TPS259823通常分别用于3.3V 和5V 电源轨。

    是的、TPS25982的所有型号的额定绝对最大值为30V。