请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 你(们)好,先生
TPS259822/TPS259823/TPS259824/TPS259827有何不同?
我看到了该规格、 TPS259822似乎用于3.3V 的正常输入电压(因为 OVP 是3.7V、电流可调节范围为2A 至15A)、 TPS259822似乎用于5V 的正常输入电压(因为 OVP 是7.6V、电流可调节范围 为2A 至15A)....
所有器件都具有 30V 的绝对电压。 我对吗?
令人很烦