Other Parts Discussed in Thread: LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 大家好、
1、 为什么输入 FB 纹波大于20mV? 15mV 正常?
2、 LM5164具有二极管仿真模式、具体如何控制该模式? 在 DCM 模式?下、它仍然由 VFB 控制
3,进入 PSM 有哪些条件和特定的工作模式?
4,如果我想减小动态过程中的输出电压过冲、该怎么办?
此致