This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:DCM 和轻负载

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920069/lm5164-dcm-and-light-load

器件型号:LM5164

大家好、

1、 为什么输入 FB 纹波大于20mV? 15mV 正常?

2、 LM5164具有二极管仿真模式、具体如何控制该模式?  在 DCM 模式?下、它仍然由 VFB 控制

3,进入 PSM 有哪些条件和特定的工作模式?

4,如果我想减小动态过程中的输出电压过冲、该怎么办?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.15mV 未重新计算、较小的纹波将导致较大的占空比抖动。

    2. DEM 模式通过感应流经同步 FET 的电流进行控制,在 DCM 模式下输出仍然由 VFB 控制

    3,PSM 的用途是什么? 省电模式?

    4,您所用的纹波弹出是什么? 通常、增大输出电容和增加频率有助于动态过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3、脉冲跳跃模式。 当 Vin 固定时、LM5164将具有恒定导通时间。 但在 DCM 中、我们需要一个小于该恒定导通时间的导通时间。  在这种情况下、芯片将如何工作? 它是否会增加关断时间?

    4、类型3、 如何调整纹波弹出回路以使过冲更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    3.是的,在光照模式下,设备将增加关断时间,使其在低频下工作

    4.对于3类、较小的 CB 将具有更好的瞬态性能。

    谢谢