您好!
我的客户希望了解、如果连接到 RT 引脚的电阻器(在我们的设计中为 R=11kOhm)为:
- 短路
- 已打开
根据数据表中给出的用于计算开关频率的公式、他知道 f 和 R 是大约的。 但不确定在 R 的开路或短路情况下会发生什么情况
请您解释一下将会发生什么情况?
此致、
Stani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望了解、如果连接到 RT 引脚的电阻器(在我们的设计中为 R=11kOhm)为:
根据数据表中给出的用于计算开关频率的公式、他知道 f 和 R 是大约的。 但不确定在 R 的开路或短路情况下会发生什么情况
请您解释一下将会发生什么情况?
此致、
Stani
Daniel、您好!
非常感谢您提供有用的答案。
在我们的设计中、我们选择了11k Ω 电阻器、并根据数据表中给出的公式获得了485kHz 开关频率。 最大500kHz 频率、我们使用 R=10.5kOhm 得到。
现在、我的问题是:如果在任何情况下电阻在整个寿命期间都会降低、例如从11kOhm 电阻降低到10kOhm 电阻、那么将设置什么频率? 最高频率500kHz 或降压转换器不会提供任何输出?