This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:RT 电阻器连接

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919874/lm5575-rt-resistor-connection

器件型号:LM5575

您好!

我的客户希望了解、如果连接到 RT 引脚的电阻器(在我们的设计中为 R=11kOhm)为:

  1. 短路
  2. 已打开

根据数据表中给出的用于计算开关频率的公式、他知道 f 和 R 是大约的。  但不确定在 R 的开路或短路情况下会发生什么情况

请您解释一下将会发生什么情况?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani:

    我们可能需要执行实验室测试、以确保 RT Short 或 Open 将发生什么情况并向您提供反馈

    通常,它将使用最高频率、最低频率或无输出。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    我想知道、如果 R 短路、那么降压稳压器将以最高频率工作、然后以最低频率打开、这是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在具有12V 输入、空载的 EVM 上进行测试:

    短 RT,无输出,

    打开 RT,无输出。

    如果您按示波器测试 RT、这意味着在 RT 和 GND 之间添加一个大阻抗、 则器件可以在5V 空载条件下工作。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您提供有用的答案。

    在我们的设计中、我们选择了11k Ω 电阻器、并根据数据表中给出的公式获得了485kHz 开关频率。 最大500kHz 频率、我们使用 R=10.5kOhm 得到。

    现在、我的问题是:如果在任何情况下电阻在整个寿命期间都会降低、例如从11kOhm 电阻降低到10kOhm 电阻、那么将设置什么频率? 最高频率500kHz 或降压转换器不会提供任何输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当电阻器减小时、将设置高频率。

    但我更建议您咨询电阻器供应商 、了解电阻在生命周期中如何变化、电阻会减小还是增大、以及最大范围。

    谢谢