This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如果给定的原理图对于 BQ76920来说正常、请提供帮助。

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919342/bq76920-please-help-if-the-given-schematic-is-fine-for-the-bq76920

器件型号:BQ76920

e2e.ti.com/.../bq76920_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaddam、

    我已经查看过您的原理图、在大多数情况下、一切看起来都很好。 我唯一建议的是修复电池配置。 有关3节电池配置、请参阅下图:

    电芯2应连接到 VC1和 VC2、而不是 VC4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    实际上、我的连接方式与建议的相同、但它看起来是这样的、因为 VC2、VC3、VC4只是短接。 您能否确认我的原理图是否需要额外的保护、例如添加一些二极管和所有二极管。 感谢您的任何帮助。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaddam、

    原理图上的其他所有内容都是正确的、我认为不需要任何额外的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的确认、我对 BQ76920中的寄存器有很小的疑问、当我们读取该寄存器时、BAT_HI (0X2A)和 BAT_LO (0X2B)将返回16位读数、 如果我像读取单个电池单元值那样进行任何计算、我们应该使用增益偏移和所有值进行计算、或者我将返回直接电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaddam、

    请为此新主题开始新主题。