This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:ENA 讨论

Guru**** 2526550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919677/tps5450-ena-discussion

器件型号:TPS5450

大家好、

我的客户对 ENA 有一个问题、在我们的数据表中、ENA 启动阈值最大值为1.3V、停止阈值最小值为0.5V。 这是错误吗? 1.3V 应为最小启动阈值、0.5V 是停止阈值的最大值、对吧?  

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1.3V 是可能的最大启动阈值、因此 EN 引脚上的控制电压应大于1.3V 以启用器件、低于0.5V 以禁用器件。

    B R

    Andy