This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:CAN 多个 TLC592x 器件共享电流设置电阻器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919588/tlc5928-can-multiple-tlc592x-parts-share-current-setting-resistor

器件型号:TLC5928

假设我有多个 TLC5928、我希望每个输出为5mA。 数据表建议从 IREF 引脚到 GND 的电阻为10.6k。 所有芯片是否可以与一个电阻器共用同一个连接、或者是否建议为每个芯片使用单独的电阻器?

对于上述问题、TLC592x 系列之间是否存在任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    恐怕您无法将所有 IREF 引脚连接到一个寄存器。 由于输出电流由来自 IREF 引脚的电流决定、因此 VIREF 的变化会导致 IC 之间出现一些泄漏、而计算将会很复杂。