This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:具有高输出电容的原理图确认

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918922/tps55340-q1-schematic-confirmation-with-high-output-capacitance

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340

我们的设计需要高输出电容、并希望确认 TPS55340-Q1能够处理所有问题。 我们正在寻找具有最大2A 电流输出的24V 至36V 升压转换器、但正常电流输出大约为200mA。 我们需要至少220uF 的输出电容器来处理运行期间的一些电流浪涌。

我使用过您的 TPS55340升压计算器工具、并希望确认电路。 请告诉我 TPS55340处理此类操作是否存在任何潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您提到您使用了 Excel 工具进行计算。 请您分享您的工具结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    乍一看、我觉得还行。 您有输入范围吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    请参阅随附的计算器。  

    e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC_5F00_EDIT.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我使用的输入范围为22V-26V、但我们将为系统提供24V 电源、因此通常为24V +/-200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供相关信息。

    • 如果未使用、请将 SYNC 连接到 AGND。
    • 请为二极管上的缓冲器添加占位符。 36V 输出稍微接近额定值。
    • SS 电容器应该正常。 如果它触发过流保护、您可以增大值。
    • 其他事情对我来说看起来很好。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城