Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS55340
我们的设计需要高输出电容、并希望确认 TPS55340-Q1能够处理所有问题。 我们正在寻找具有最大2A 电流输出的24V 至36V 升压转换器、但正常电流输出大约为200mA。 我们需要至少220uF 的输出电容器来处理运行期间的一些电流浪涌。
我使用过您的 TPS55340升压计算器工具、并希望确认电路。 请告诉我 TPS55340处理此类操作是否存在任何潜在问题。