请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 大家好 、
我 的客户 现在 考虑在其远程信息处理控制单元中使用 BQ24640。
超级电容器的要求如下、请帮助您检查 BQ24640是否合适、谢谢!
1) 1)超级电容器施加到 TCU。 当 TCU 的外部电池下降时、超级电容器可使 T 形盒保持运行10秒以上;
2) 2)超级电容器的初步选择规格为:额定恒定电压5.4V、容量15F;
3) 3)使用超级电容器时、保持4V 电源输出、电流约为500~700mA;