This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:TCU 应用中的 bq24640

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919476/bq24640-bq24640-in-tcu-application

器件型号:bq24640

大家好 、

我 的客户 现在 考虑在其远程信息处理控制单元中使用 BQ24640。

超级电容器的要求如下、请帮助您检查 BQ24640是否合适、谢谢!
1) 1)超级电容器施加到 TCU。 当 TCU 的外部电池下降时、超级电容器可使 T 形盒保持运行10秒以上;
2) 2)超级电容器的初步选择规格为:额定恒定电压5.4V、容量15F;
3) 3)使用超级电容器时、保持4V 电源输出、电流约为500~700mA;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

      是 BQ24640是一款超级电容器充电器、可供使用。 验证输入电压和充电电流是否处于 BQ24640所使用的有效范围内。