This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081接通/关断引脚上的负载开关泄漏电压问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919007/tps27081a-tps27081-load-switch-leakage-voltage-issue-on-on-off-pin

器件型号:TPS27081A

大家好、

 我们在设计中使用了 TPS27081A 负载开关、并面临以下问题:

1) 1)当输入电压为3.3V 时、引脚5 (开/关)上的泄漏电压为3V、这会返回到我的模块并迫使其进入未识别状态。

2)无论为该引脚5提供任何输入(使 R40 DNP)、我们也会在引脚2、3 (VOUT)上获得输出。

下面是我的原理图的快照。 请在此处帮助我们。

  

此致、

Shubham

TPS27081负载开关泄漏电压问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次附加图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    欢迎使用 E2E!

    让我确保我正确理解这两个问题:

    1.由于没有来自 LED_PWM 的信号、当在 VIN 处正确施加3.3V 电压时、您在器件的引脚5上测量3V 电压?

      • 当您在引脚5上看到3V 电压时、R41是否已组装?

    2.在 R40未填充的情况下、器件正在开启、将 VCC_3V3导通至输出、而引脚5上没有施加信号是正确的?

      • 测量期间是否组装了 R41?

    如果未组装 R41、则如果没有来自 LED_PWM 的信号、引脚5将保持悬空。 我建议将 R41组装到接地引脚5并重新测量、以查看器件是否表现出相同的行为。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在这两种情况下、R41都未安装在板上。

    感谢您的建议、我们将使用安装的 R41进行实验、并告知您。

    此致、

    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    安装 R41得到了帮助、它按预期工作。

    此致、

    Shubham