大家好、
我们在设计中使用了 TPS27081A 负载开关、并面临以下问题:
1) 1)当输入电压为3.3V 时、引脚5 (开/关)上的泄漏电压为3V、这会返回到我的模块并迫使其进入未识别状态。
2)无论为该引脚5提供任何输入(使 R40 DNP)、我们也会在引脚2、3 (VOUT)上获得输出。
下面是我的原理图的快照。 请在此处帮助我们。
此致、
Shubham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在设计中使用了 TPS27081A 负载开关、并面临以下问题:
1) 1)当输入电压为3.3V 时、引脚5 (开/关)上的泄漏电压为3V、这会返回到我的模块并迫使其进入未识别状态。
2)无论为该引脚5提供任何输入(使 R40 DNP)、我们也会在引脚2、3 (VOUT)上获得输出。
下面是我的原理图的快照。 请在此处帮助我们。
此致、
Shubham
您好、Shubham、
欢迎使用 E2E!
让我确保我正确理解这两个问题:
1.由于没有来自 LED_PWM 的信号、当在 VIN 处正确施加3.3V 电压时、您在器件的引脚5上测量3V 电压?
2.在 R40未填充的情况下、器件正在开启、将 VCC_3V3导通至输出、而引脚5上没有施加信号是正确的?
如果未组装 R41、则如果没有来自 LED_PWM 的信号、引脚5将保持悬空。 我建议将 R41组装到接地引脚5并重新测量、以查看器件是否表现出相同的行为。
此致、
Andy Robles