This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:器件差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5852S-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919124/iso5852s-ep-device-difference

器件型号:

您好!

 ISO5852S-EP 和 ISO5852S 有何区别? 我们是否有任何文档对此进行解释?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    这是一个好问题。

    [引用用户="Hideyuki Takisawa"]

    器件型号: ISO5852S-EP

     ISO5852S-EP 和 ISO5852S 有何区别? 我们是否有任何文档对此进行解释?

    [/报价]

    EP 基本上是指其"增强型产品"、它们是专门为使用 COTS 组件的国防应用、航空航天甚至医疗应用提供的器件、这些应用对封装和引线材料、可订购名称(以 V 开头)等方面有特殊要求、以及其他方面也有特殊要求。 更具体地说、就该器件而言、这意味着它严格地位于一个制造工厂和一个封装工厂中。

    如果您想了解有关"-EP"增强型保护器件的要求、请参阅 TI EP 目录中的以下部分。 您还将看到目录中列出的 ISO5852S-EP。 以下摘录介绍了基本要求



    内部裸片完全相同、因此 ISO5852S-EP 的运行与 ISO5852S 和 Q1型号完全相同。

    如果用于特定的国防应用、客户肯定会知道是否需要选择 EP 器件、因此无需担心!

    我希望这有助于回答您的问题。 如果您有更多问题、请随时告知我!

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimitri、

    感谢您的信息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎、隐藏、

    随时联系我们

    最好

    Dimitri