您好!
ISO5852S-EP 和 ISO5852S 有何区别? 我们是否有任何文档对此进行解释?
此致、
隐藏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ISO5852S-EP 和 ISO5852S 有何区别? 我们是否有任何文档对此进行解释?
此致、
隐藏
隐藏、
这是一个好问题。
[引用用户="Hideyuki Takisawa"]
器件型号: ISO5852S-EP
ISO5852S-EP 和 ISO5852S 有何区别? 我们是否有任何文档对此进行解释?
[/报价]
EP 基本上是指其"增强型产品"、它们是专门为使用 COTS 组件的国防应用、航空航天甚至医疗应用提供的器件、这些应用对封装和引线材料、可订购名称(以 V 开头)等方面有特殊要求、以及其他方面也有特殊要求。 更具体地说、就该器件而言、这意味着它严格地位于一个制造工厂和一个封装工厂中。
如果您想了解有关"-EP"增强型保护器件的要求、请参阅 TI EP 目录中的以下部分。 您还将看到目录中列出的 ISO5852S-EP。 以下摘录介绍了基本要求
内部裸片完全相同、因此 ISO5852S-EP 的运行与 ISO5852S 和 Q1型号完全相同。
如果用于特定的国防应用、客户肯定会知道是否需要选择 EP 器件、因此无需担心!
我希望这有助于回答您的问题。 如果您有更多问题、请随时告知我!
最好
Dimitri