This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901DGNR

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919186/tps7a49-tps7a4901dgnr

器件型号:TPS7A49

你(们)好

我们在5.6V 至5.0V 电压稳压器中使用 TPS7A4901DGNR、典型输出电流约为75-80mA。

PCB 从2014年开始投入生产。 2019年11月之前没有任何问题。

从11月底开始、我们在所有生产的 PCB 中经历了15-20%的电压降低(低至3.5V)。

看起来像几百个样本被除名。

对2个已拆除组件的测试显示、电流限制从55-60mA 开始。 在达到该电平之前、电压调节正常。

对于良好的组件,电流限制是根据规格(>220mA)确定的。

将输入电压增加到6-10V 没有任何帮助。

请帮帮我。

提前感谢您。

此致、

Serhiy TSAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhiy、

    您可以拍摄故障设备的照片吗? 它们是否具有相同的批次代码?

    我将尝试联系我们的销售支持团队、以帮助完成 FA 流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    它们是:

    95TI

    PTJQ

    此致、

    Serhiy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhiy、

    我让我们的销售人员与您的采购团队联系、以达到这一目的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。

    期待收到您的回复。

    此致、

    Serhiy TSAP