请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A49 你(们)好
我们在5.6V 至5.0V 电压稳压器中使用 TPS7A4901DGNR、典型输出电流约为75-80mA。
PCB 从2014年开始投入生产。 2019年11月之前没有任何问题。
从11月底开始、我们在所有生产的 PCB 中经历了15-20%的电压降低(低至3.5V)。
看起来像几百个样本被除名。
对2个已拆除组件的测试显示、电流限制从55-60mA 开始。 在达到该电平之前、电压调节正常。
对于良好的组件,电流限制是根据规格(>220mA)确定的。
将输入电压增加到6-10V 没有任何帮助。
请帮帮我。
提前感谢您。
此致、
Serhiy TSAP