This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:EMI EMC

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918939/bq25895-emi-emc

器件型号:BQ25895

您好!

我们正在使用 QuickCharge 输入(12V 1.5A)完成基于 BQ25895的设计。 但是、在进行 EMC 测试后、我们注意到我们超出了 FCC 认证的最大允许限制、尤其是大约150至250 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMI 的来源可能是:
    电缆长度为0.3至0.7m、辐射范围在该范围内
    2.阻尼 SW 振铃、来自振铃或下降沿。

    以下操作可能会有所帮助:
    添加1nF PMID、SYS、VBUS (可选)、BAT (可选)
    推荐 X7R 1nF (0402)、共振频率通常大于300m。 请咨询供应商以了解阻抗响应。
    具有最小环路和 IC 的 PMID 上的电容器是最高优先级。
    较慢的 SW 节点开关压摆率
    BTST 上的电阻器封装、可根据需要调整压摆率。
    较高的电阻值(较慢的压摆率)会对转换器效率产生不利影响。
    使用缓冲器降低 EMI
    SW 上的缓冲器(电阻器和电容器)尺寸、用于控制 EMI 源
    必须将组件放置在最靠近 SW 的位置、以使其生效
    使用 EMI 磁珠降低 EMI
    VBUS 和 PMID 上的 EMI Bead 封装可抑制 EMI
    所选的 EMI 磁珠必须能够处理100MHz 至250MHz 之间的高功率和高阻抗、以便在所需的 FCC 频率范围内有效滤除 EMI。
    负载连接也非常重要。 外部较宽和较短的导线可提高 EMI 性能。

    谢谢、

    宁。