您好!
我们正在使用 QuickCharge 输入(12V 1.5A)完成基于 BQ25895的设计。 但是、在进行 EMC 测试后、我们注意到我们超出了 FCC 认证的最大允许限制、尤其是大约150至250 MHz。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EMI 的来源可能是:
电缆长度为0.3至0.7m、辐射范围在该范围内
2.阻尼 SW 振铃、来自振铃或下降沿。
以下操作可能会有所帮助:
添加1nF PMID、SYS、VBUS (可选)、BAT (可选)
推荐 X7R 1nF (0402)、共振频率通常大于300m。 请咨询供应商以了解阻抗响应。
具有最小环路和 IC 的 PMID 上的电容器是最高优先级。
较慢的 SW 节点开关压摆率
BTST 上的电阻器封装、可根据需要调整压摆率。
较高的电阻值(较慢的压摆率)会对转换器效率产生不利影响。
使用缓冲器降低 EMI
SW 上的缓冲器(电阻器和电容器)尺寸、用于控制 EMI 源
必须将组件放置在最靠近 SW 的位置、以使其生效
使用 EMI 磁珠降低 EMI
VBUS 和 PMID 上的 EMI Bead 封装可抑制 EMI
所选的 EMI 磁珠必须能够处理100MHz 至250MHz 之间的高功率和高阻抗、以便在所需的 FCC 频率范围内有效滤除 EMI。
负载连接也非常重要。 外部较宽和较短的导线可提高 EMI 性能。
谢谢、
宁。