Other Parts Discussed in Thread: CSD17382F4, CSD25485F5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD17581Q5A 主题中讨论的其他器件:CSD17382F4、 CSD25485F5
尊敬的团队:
这是来自台达塔队的 Kevin。
请推荐合适的 P 和 N MOS、它们目前正在使用 DMN3065LW 和 DMP3056LSD
MOSFET (P 沟道、N 沟道)至少需要满足
1.Vd=30V
2.VGS=+/-20V
3.ID=50mA
封装为 SOT23
5. RDS (on)的变化曲线与 N 和 P MOS 的温度相同
6.体二极管正向电压和 N 及 P MOS 温度的变化曲线相同
BR
Kevin