This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17581Q5A:合适的器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17382F4, CSD25485F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919088/csd17581q5a-suitable-part

器件型号:CSD17581Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD17382F4CSD25485F5

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

请推荐合适的 P 和 N MOS、它们目前正在使用 DMN3065LW 和 DMP3056LSD

MOSFET (P 沟道、N 沟道)至少需要满足
1.Vd=30V
2.VGS=+/-20V
3.ID=50mA
封装为 SOT23
5. RDS (on)的变化曲线与 N 和 P MOS 的温度相同
6.体二极管正向电压和 N 及 P MOS 温度的变化曲线相同

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您向客户推广 TI FET。 我们不制造任何30V P 沟道 FET。 我们的电压仅达到20V。 此外、我们不为 N 沟道或 P 沟道器件提供 SOT23封装。 考虑到这一点、我建议将 CSD17382F4 FemtoFET 用于 N 通道器件。 对于 P 沟道器件、我建议使用 CSD25485F5 FemtoFET、这是一个20V 的器件(而不是30V)。