This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:EVM 板上的12V- gt;3.3V 轻负载效率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167335/tps54j061-12v--3-3v-light-load-efficiency-on-evm-board

器件型号:TPS54J061

各位专家、您好!

在12V->3.3V 条件下、TPS54J061 EVM 电路板上是否具有轻负载效率? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    为了了解确切的效率、我们将需要精确的输出电流、无论是配置为在 FCCCM 还是 DCM 模式下运行、还是开关频率

    让我们了解上述详细信息、以便我们进一步提供帮助。

    用户指南第7页还提供了许多效率曲线、但所有这些都是针对 Vout=1.8V 的情况、在类似条件下 Vout=3.3V 时的效率将更高:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu658

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们在200mA 负载、DCM 模式下的效率数据、1.1MHz 的开关频率为:84.1%。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的回复。 您是否有原始数据可以与我们共享? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    原始数据将随附以供您查看。

    此致、

    Yitzhake2e.ti.com/.../VAL_5F00_Efficiency_5F00_BOM13_5F00_Retest.xlsx