请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 各位专家、您好!
在12V->3.3V 条件下、TPS54J061 EVM 电路板上是否具有轻负载效率? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ann、
为了了解确切的效率、我们将需要精确的输出电流、无论是配置为在 FCCCM 还是 DCM 模式下运行、还是开关频率。
让我们了解上述详细信息、以便我们进一步提供帮助。
用户指南第7页还提供了许多效率曲线、但所有这些都是针对 Vout=1.8V 的情况、在类似条件下 Vout=3.3V 时的效率将更高:
https://www.ti.com/lit/pdf/snvu658
此致、
Yitzhak Bolurian