This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:与 BQ25060相结合、以无线方式以1.0A 为锂离子电池充电-未达到最大充电电流。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060, BQ51013A, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167019/bq51013a-combining-with-bq25060-to-wirelessly-charge-li-ion-battery-at-1-0a---not-achieving-max-charging-current

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他部件:BQ25060BQ51013B

您好、TI 论坛。

我们将 BQ51013A Qi 无线电源接收器 IC 与 BQ25060锂离子电池充电器 IC 结合使用、如下图(PDF)所示。 我们设计的充电电流为1.0A、但电池电流仅为500mA。

e2e.ti.com/.../Charging-Circuit.pdf

锂离子电池由连接器 J2表示。 它是一款1S2P 3.7V 锂离子电池组(两节18650电池与带有10k 热敏电阻的集成 BMS 并联)

我们希望使用 IOUT = 1.0A 为电池充电。 因此、我们做出了以下设计选择:

  • BQ25060:  
    • EN 引脚下拉至接地、
    • ISET 引脚通过1k 电阻器(R5)拉至接地
  • BQ51013A:
    • ILIM 引脚通过110R + 140R (分别为 R4和 R2)的总"RILIM"电阻连接到接地端、=总电阻为250R。 这应将 Imax 设置为1.0A。
    • 我们遵循了在器件中现场测量 RX 线圈电感的标准过程、以得出正确的谐振电容值。

使用 Otii 电弧电池仿真器、我将到达电池的电流记录如下:

在上图中、Y 轴是电流、单位为 mA、X 轴是时间、单位为秒。 负电流是指进入电池的电流、即充电。 尖峰表明电路的其余部分偶尔在充电过程中消耗电流)。 电池平均接收500mA 电流、这是所需充电电流1000mA 的一半。

我们使用的 Qi 发送器是一款现成的充电板、能够提供10W 输出。 我们已经尝试过多种不同的充电垫、但我们在所有充电垫上都经历了相同的充电电流。

您能否查看我们的电路图、了解我们的设计是否出错? 或者、我们是否错过了任何其他因素、这些因素可能会改变以实现1.0A 充电电流?

此致、

Aran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aran

    我已经查看了原理图、没有发现任何问题。

    您使用的是什么 RX 线圈?  外壳厚度、线圈到接口表面是多少?

    BQ51013A 输出的5V 电压是否稳定、您是否可能看到电压下降?

    您使用 BQ51013A 的任何原因是什么?

    BQ51013A 是较旧的器件、已被 B 版本 BQ51013B 取代。  这两个器件是 P2P。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好、感谢您的回复。

    • RX 线圈:TDK WR483245-15F5-G (产品页面)
    • 外壳厚度:目前为6mm、但当我们在1–5mm 之间变化时、我们也会观察到相同的行为。
    • 接口材料为丙烯酸塑料(PMMA)、但我们在各种材料(包括普通空气间隙)中观察到这种相同的行为
    • 是的、我们确实计划 将 BQ51013A 替换为 BQ51013B。 由于 芯片可用 性、我们从 BQ51013A 开始、但我们现在已获得 BQ51013B 的电源以用于生产。

    今天早上、我重新进行了测量:

    • 我现在 使用电池仿真器记录电池的输入功率、平均功率为2.08W
    • 使用示波器、BQ51013A 5V 输出稳定读取4.903V
    • 我还使用示波器测量了 RECT 电压、读数为5.00V
    • 下面我附上了电路更宽功率级的原理图、以防有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣 的是、如果我将 BQ51013A 从电路中断开、并直接为 BQ25060提供5V 电压、我仍然看到锂离子电池仿真器仅提供2W、恰好是500mA 电流。 因此、我怀疑  BQ25060可能无法正常工作。 IC 是否可以以某种方式卡在 USB-500模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我最后一位-另外、我将使用 BQ25060 EVM 评估板、其工作台电源设置为5V。 我仍然无法向电池仿真器获取1.0A 充电电流-我能获得的最大电流为2W/500mA、EN (JP1)拉至接地、ISET 通过 R6设置为1.0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    线圈是一个很好的线圈、WR483245-15F5G 48mm X 32mm 和13uH

    外壳厚度需要仔细观察、Qi 线圈到线圈的最大距离为5mm。  问题将在启动时出现、无法生成足够的电压来启动。  但是、如果您以更低的频率进行测试、则这不是当前的问题。

    塑料外壳不会是问题。

    转换到 BQ51013B 不会是问题、只有更改区域是支持 WPC 1.1/1.2的 FOD 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 EN 连接到 GND、则器件不应处于 USB-500中。  连接看起来正常。  但是、如果引脚悬空、它将处于 USB500模式、可能是焊点不良或 PCB 问题?

    单元具有热调节功能、如果器件过热、输出电流将减小。  检查散热焊盘连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是否是电池仿真器设置问题。  具有电压和电流调节功能的电源可用于测试仿真器。  将电源电压设置为3.6V 并调节电流以模拟充电器电流调节。