主题中讨论的其他部件:BQ25060、 BQ51013B
您好、TI 论坛。
我们将 BQ51013A Qi 无线电源接收器 IC 与 BQ25060锂离子电池充电器 IC 结合使用、如下图(PDF)所示。 我们设计的充电电流为1.0A、但电池电流仅为500mA。
e2e.ti.com/.../Charging-Circuit.pdf
锂离子电池由连接器 J2表示。 它是一款1S2P 3.7V 锂离子电池组(两节18650电池与带有10k 热敏电阻的集成 BMS 并联)
我们希望使用 IOUT = 1.0A 为电池充电。 因此、我们做出了以下设计选择:
- BQ25060:
- EN 引脚下拉至接地、
- ISET 引脚通过1k 电阻器(R5)拉至接地
- BQ51013A:
- ILIM 引脚通过110R + 140R (分别为 R4和 R2)的总"RILIM"电阻连接到接地端、=总电阻为250R。 这应将 Imax 设置为1.0A。
- 我们遵循了在器件中现场测量 RX 线圈电感的标准过程、以得出正确的谐振电容值。
使用 Otii 电弧电池仿真器、我将到达电池的电流记录如下:

在上图中、Y 轴是电流、单位为 mA、X 轴是时间、单位为秒。 负电流是指进入电池的电流、即充电。 尖峰表明电路的其余部分偶尔在充电过程中消耗电流)。 电池平均接收500mA 电流、这是所需充电电流1000mA 的一半。
我们使用的 Qi 发送器是一款现成的充电板、能够提供10W 输出。 我们已经尝试过多种不同的充电垫、但我们在所有充电垫上都经历了相同的充电电流。
您能否查看我们的电路图、了解我们的设计是否出错? 或者、我们是否错过了任何其他因素、这些因素可能会改变以实现1.0A 充电电流?
此致、
Aran