This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:充电时的 EMI 问题、电池通过外壳中的30cm 电缆连接

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160886/bq25306-emi-problems-while-charging-battery-connected-via-30cm-cable-in-housing

器件型号:BQ25306

您好!

我们开发了一款具有 BQ25306充电器 IC 的手持设备。 电池位于外壳中、并通过30cm 电缆连接到我们的 PCB。 此器件还有一个 LF 射频接收器(125kHz)。 如果电池正在充电、尤其是电池电量几乎已满时、我们会在 LF 接收器处看到很大的噪声。 这似乎是一个 EMI 问题、因为如果我将 PCB (包括天线)从电缆和电池组上移开、一切工作正常。 BQ25306周围的电路和布局非常接近您的参考设计。 我尝试了不同的方法、到目前为止减少此问题的最佳方法是在电池的线路中添加电感、请参阅图片:

那么、我的问题是、在这里添加电感 L 是否存在问题? 这应该是多大、我尝试了高达10µH μ s 的电流? 充电器当时是否正常工作(到目前为止似乎是这样...)? 我应该增加更多容量 C1或 C2吗? 我还尝试了一个在 SW 输出端具有 R 和 C 的缓冲器电路、但效果不好或很小。 您还有其他建议吗?

非常感谢您的帮助!

此致、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    让我来看看这一点、并在1个工作日内回复您。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    在电池之前使用该 LC π 型滤波器可能会导致充电器出现一些不稳定问题、因此不建议这样做。 改善 EMI 的一些建议包括:  

    1. 在布局上、确保 PMID 上的去耦/旁路尽可能靠近 IC PMID 和 GND 引脚、且没有通孔或过孔极小。 这可能是您看到 EMI 问题的根本原因。  我建议遵循数据表和 EVM 的布局建议。   
    2. 在 SW 上添加 RC 缓冲器。 有关升压转换器的应用手册、可用作参考以获得正确的经验值: https://www.ti.com/lit/pdf/slva255
    3. 在输入端而非输出端添加铁氧体磁珠。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    感谢您的回答。 对您的观点:

    PMID 上的旁路电容器尽可能靠近 IC PMID 引脚、我的设计非常接近数据表中的建议。 正如我所描述的那样、电路本身没有 EMI 问题、它是连接到外壳中电池的电缆和电池本身。 如果我将 PCB 靠近电缆/电池、我会看到125KHz LF 接收器中的噪声。 我认为我的"噪声"是在高侧开关之后"产生的"。

    2.我会用不同的值再次尝试,但我的第一次尝试没有效果。

    3.我也会尝试这种方法、但我想问题出在高侧开关后面。

    另一个问题:在数据表中、写入"在特定输入和输出电压和开关频率下、可以通过增大 输出滤波器 LC 来降低电压纹波"。 因此、这可能有助于增加那里的电感、可能是4,7µH μ H? 或者这会是个问题吗?

    感谢您的帮助!!

    最好的爬梯,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    对于该器件、我们建议使用一个2.2uH 的电感器、VBUS_MAX > 6.2V、以及一个1uH 的电感器、VBUS_MAX < 6.2V。 给出您观察到的噪声、增大该电感器或在输出端增加额外电容应该有所帮助。 您可以参阅数据表的第10.2.1.2节详细设计流程、确保根据您的充电需求计算纹波电流和输出电容。 4.7uH 似乎是一个很好的起始电感器选择、我没有预见到这个值有任何问题、但是在您的应用中测试它是一个很好的做法、正如我们的建议之外。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    很抱歉耽误您的回答。 我已经尝试过几件事情、但唯一真正有帮助的事情是增加 LC 输出滤波器(上面的电路中的 L1和 C66)。 我最终得到了15µH μ F 和30µF μ F、增加更多的电容将更好。 您认为这应该有问题吗? 我认为电路其余部分的稳定性等不应受到影响  

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    团队将在周一前回复您。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们无法保证使用15uH 电感器运行、因为我们尚未使用此类电感进行测试、这超出了我们的建议。 随着 DCR 的增加和效率的降低、电感的增加也随之增加。 请根据您的应用进行全面测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。 好的。 到目前为止、它的运行看起来很好、我们将对它进行广泛测试。 也许我们可以稍微减小电感、并为此增加电容。  

    此致、Christian Popp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是否可以点击"已解决"关闭此主题?

    此致

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的帮助,我点击了 Resolved;-)。

    此致、Christian