您好!
我们开发了一款具有 BQ25306充电器 IC 的手持设备。 电池位于外壳中、并通过30cm 电缆连接到我们的 PCB。 此器件还有一个 LF 射频接收器(125kHz)。 如果电池正在充电、尤其是电池电量几乎已满时、我们会在 LF 接收器处看到很大的噪声。 这似乎是一个 EMI 问题、因为如果我将 PCB (包括天线)从电缆和电池组上移开、一切工作正常。 BQ25306周围的电路和布局非常接近您的参考设计。 我尝试了不同的方法、到目前为止减少此问题的最佳方法是在电池的线路中添加电感、请参阅图片:

那么、我的问题是、在这里添加电感 L 是否存在问题? 这应该是多大、我尝试了高达10µH μ s 的电流? 充电器当时是否正常工作(到目前为止似乎是这样...)? 我应该增加更多容量 C1或 C2吗? 我还尝试了一个在 SW 输出端具有 R 和 C 的缓冲器电路、但效果不好或很小。 您还有其他建议吗?
非常感谢您的帮助!
此致、Christian