This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:预加重 dB 定义

Guru**** 2581395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158090/tusb1146-pre-emphasis-db-definition

器件型号:TUSB1146

大家好、

我是否可以知道在 USB3.2 10Gbps 信号中-3.8dB 去加重和2.8dB 预冲补偿的损耗?

例如、12dB@5GHz EQ 实际上意味着它可以补偿 PCB 上的12dB 迹线损耗、但 TX 预冲和去加重如何?

此致、

Fred   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred

    我将向您指出用于预冲和去加重 dB 计算的 USB3.2规格。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您错过了我的观点、我知道 定义、

    我想知道 它与 PCB 上的实际损耗有何关系。

    例如、-3.5dB 去加重补偿的时间有多长、它们之间是否存在连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred

    总加重量是预冲和去加重之间的差异、您可以使用该差异作为补偿实际 PCB 布线损耗的方法。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1 dB 损耗可通过多大的加重补偿? 是否有理想的相关公式、或者我们只能进行测试以找出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    因此、加重是预冲和去加重之间的差异、这是您需要多少来补偿1dB 损耗。 但还应记住、RX EQ 通常有助于补偿通道损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、您的意思是-1dB 强调可以在理想情况下精确地补偿1dB PCB 损耗、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    您的理解是正确的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢  

    BTW、我将最后一个问题更正为 "-1dB 强调在理想情况下可精确补偿1dB PCB 损耗"

    如果您错过了我的问题含义。