This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:当使用 USB2.0电源,且 ISYS = 100mA 时、ICHG 低于100mA,

Guru**** 2535310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161630/bq25892-whay-the-ichg-below-100ma-while-using-usb2-0-power-source-and-isys-100ma

器件型号:BQ25892

您好,这里,我再次对 PCB 进行布局、但没有使用 sch 进行太多更改。  我发现我的 bq 不能正常工作,以下是 sch  

BQGAUGE

下面是从 bq 读取的寄存器

请帮助我找到问题所在,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、,低于100mA 的 ICHG,由我们的电源输出电流猜测。 当我们读出所有寄存器时、除了0x07=8d 和0x02=4D、不向 BQ 写入任何内容来禁用 WDT 并启动 ADC。

    寄存器数据读出如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 reg 数据、VBUS、vinpdm 和 iindpm 似乎工作正常,VBUS 正常充电故障正常 BAT 故障正常和 NTC 正常。 一切正常、但充电电流保持在0mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仅插入电源的情况下、电源的电流约为20mA、而电池的天气 Vbat = 3.2或4.0V 电源的电流仅上升至约100mA 时、我们首先认为 ΔI 是充电电流,μ A、这是错误的。

    否则,仅电池就可以为系统供电,而插入电源时,bq 仍从电池消耗电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几条消息。 您能否在一封邮件中总结您的问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、