请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3702-Q1 大家好 、
我想确认(VIT–)和(VIT+)错误是由芯片驱动还是与 VDD 相关?谢谢
例如,当我设置 Vdd=3.3V 时,3.3V 本身会有错误,可能实际上是3.2V,所以在这种情况下,最坏的情况是: Vit =3.463V, VIT+=3.139V?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 、
我想确认(VIT–)和(VIT+)错误是由芯片驱动还是与 VDD 相关?谢谢
例如,当我设置 Vdd=3.3V 时,3.3V 本身会有错误,可能实际上是3.2V,所以在这种情况下,最坏的情况是: Vit =3.463V, VIT+=3.139V?