This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:(VIT–)和(VIT+)

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167599/tps3702-q1-the-vit-and-vit

器件型号:TPS3702-Q1

大家好 、

我想确认(VIT–)和(VIT+)错误是由芯片驱动还是与 VDD 相关?谢谢  

例如,当我设置 Vdd=3.3V 时,3.3V 本身会有错误,可能实际上是3.2V,所以在这种情况下,最坏的情况是: Vit =3.463V, VIT+=3.139V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    感谢您的提问。 对于该器件、阈值精度由器件驱动。 下表给出了精度范围。

    因此、根据同一配置中的器件样本大小、您可以根据精度看到给定的误差。

    Jesse