This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电期间 RSOC 突然下降至0%

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166809/bq40z80-sudden-drop-of-rsoc-to-0-during-discharge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

在 BQ40Z80和 Cell ID 2447上执行学习周期(SLUA848)后、我们已以170W 的恒定功率对电池组放电。

如下图所示、RSOC 突然降至0%。

附件是日志和 gg 文件。

导致 RSOC 下降的可能根本原因是什么?

谢谢、

Kim

e2e.ti.com/.../2.5Ah_5F00_170W-Discharge_5F00_After-Learning.log

e2e.ti.com/.../5824.Configuration.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    通过查看数据、我无法找到测量仪表重新计算 FCC 如此低的明确答案、这种情况的正常原因是:

    1. 温度非常低或放电期间温度下降-由于温度在开始时接近室温、因此似乎不是原因
    2. 未正确学习 RA 表-情况似乎不正确、电阻显示正常、只是完成了学习
    3. 错误的负载选择设置-它看起来不是这样的原因、但它是一个很好的开始位置

    您是否可以尝试将负载选择更改为 USER RAM-mW 并在用户速率寄存器中对预期的放电功率进行编程? (对于此测试、其功率应约为170W)

    通过这种方法、我们可以在初始仿真中使用错误的放电功率来确认跳转是否来自监测计。 我认为0或7的负载选择可能更适合用于提高精度。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已更改负载选择= 6且用户速率=-17000cW。 问题仍然存在、如所附的图所示。 RSOC 为0%、电池组电压为25.6V。

    e2e.ti.com/.../CBAK-2.5Ah_5F00_170W-Discharge_5F00_Load-Select-6.log

    1) 1)我们还可以尝试哪些其他操作?

    2) 2)如何确定 Ra 值是否良好?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这很奇怪、通常在用户速率设置下、如果我们具有正确的化学 ID、并且学习已完成、测试结果就相当好。

    您能否分享 GPCCHEM 结果和提交的数据以及学习数据?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    我们没有执行 GPCCHEM、因为单元的 chem ID 可用(ID 2447)。

    如果数据库中有 CHEN ID、我们是否仍然需要执行 GPCCHEM?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这不是必需的、但如果您共享 GPCCHEM 提交的数据和结果、我可以进行比较以确保它们匹配良好。 有时制造商可能会更改其工艺并导致特性发生变化。

    此致、

    Wyatt Keller