This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:推荐与 BQ25892类似的芯片。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168185/bq25892-recommend-the-chip-similar-with-bq25892

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25731

你(们)好

此设计采用 3节串联电池、输入功率为15V/6.4A。 三节电池组的充电电流可达8A。 还需要 NVDC 电池组。 还需要充电器在降压、升压和降压/升压运行模式之间无缝转换、无需主机控制。

基于此需求、是否有  与 BQ25892类似的合适充电器?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    TI 没有并且很可能永远不会有单个集成 FET 充电器,而是提供8A 和3*4.2V = 12.6V = 100.8W。  FET 中的损耗过高、导致充电器 IC 由于热调节而钳制其输出。  

    最接近的时基故障是两个并联的 BQ2598、其中只有一个设置为提供端接。  BAT 引脚连接在一起、但只有一个 SYS 引脚可以提供 SYS、因为 SYS 引脚不能连接在一起、除非使用 LM5050理想二极管控制器或类似的理想二极管电路。 该解决方案还需要一个开关来隔离每个充电器的 I2C 引脚、因为它们具有相同的 I2C 地址。  在加电时配置 I2C 寄存器后、充电器独立运行。

    另一个。 可能最好的选择是充电控制器和外部 FET、如 BQ25731或类似器件。

     此致、

    Jeff