请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 主题中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ25731
你(们)好
此设计采用 3节串联电池、输入功率为15V/6.4A。 三节电池组的充电电流可达8A。 还需要 NVDC 电池组。 还需要充电器在降压、升压和降压/升压运行模式之间无缝转换、无需主机控制。
基于此需求、是否有 与 BQ25892类似的合适充电器?
正在等待您的回复。
谢谢
星号