This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:用于 TI 仿真的 PSpice 无法正常工作

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167919/tps62913-pspice-for-ti-simulation-is-not-working

器件型号:TPS62913

大家好、

我尝试使用 TPS62931设置 PSpice -仿真、以仿真其行为。  

但是、直流/直流转换器无论如何都不会启动。

有人能告诉我 我我的设置有什么问题、或者 SPICE 模型有什么问题吗?

此致  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里可能会有一些问题。 您仅显示100ns 的启动时间、但软启动电容设置为5ms。  您可以尝试将 NRSS 电容降低到10n 以查看700ns 启动。  您的启动负载是多少?  您的原理图中也不清楚。  通常、这必须根据输出电压进行调节。  

    此外、输出滤波器只有一个22uF 电容器。  这低于稳定所需的最小值40uF。  这与您当前的问题无关、但它将是您需要解决的下一个问题。

    我建议从随附的 PSPICE 模型原理图开始、并对其进行修改以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    您是否从 TI.com 下载并运行了最新的 TPS62913 PSpice 文件? 最新版本是 slvmdf8a.zip。 我下载该文件并将其修改为您的原理图。 仿真按预期工作。 请参见下面的。 您无需运行100ms、只需运行9ms、因为您的软启动时间为5ms、正如 Steve 在前面提到的那样。 我还在这里附上了我的仿真文件供您参考。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../slvmdf8a.zip

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、

    在尝试预设模型后、我看到我需要将最小时间步长设置为10ns。 之后一切都正常工作。

    此致、

    亚历山大