Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
你(们)好
我正在使用 BQ27410并尝试使用 GPOUT 引脚检测电池低电平状态。
为此、我设置 OPCFG.BATLOWEN 位。 它 按预期工作。
但是、我希望我的器件在电池状态较低的情况下能够更好地工作。 因此、我想将 数据表第11页和第18页中描述的"SOC1设置阈值"值更改为出厂默认值150mAh。
在数据表中、它显示"SOC1设置阈值(出厂默认值= 150mAh)"。 但是、我想将其更改为100或90mAh。
如何更改"SOC1 Set Threshold"的值,而不添加其他值,例如 Capacity?
此致