This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27410-G1:如何更改 SOC1设置阈值?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166011/bq27410-g1-how-to-change-soc1-set-threshold-value

器件型号:BQ27410-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好  

我正在使用 BQ27410并尝试使用 GPOUT 引脚检测电池低电平状态。

为此、我设置 OPCFG.BATLOWEN 位。 它 按预期工作。

但是、我希望我的器件在电池状态较低的情况下能够更好地工作。 因此、我想将 数据表第11页和第18页中描述的"SOC1设置阈值"值更改为出厂默认值150mAh。

在数据表中、它显示"SOC1设置阈值(出厂默认值= 150mAh)"。 但是、我想将其更改为100或90mAh。  

如何更改"SOC1 Set Threshold"的值,而不添加其他值,例如 Capacity?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SOC1设置阈值只是一个阈值、指示电池的剩余电量何时处于低电平。 增大或减小此值不会影响电池容量。  但是、必须将其设置为合理的值、因为该阈值设置 SOC1、SOC1用作监测计的放电结束警报。  SOC1位将设置和清除电池低电平状态。

    请记住,在  RemainingCapacity()>= SOC1清除阈值之前,SOC1保持置位状态。 因此、我还会 相应地更改 SOC1清除阈值。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我完全理解您的说法、但我想更改阈值。 如何更改值?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mannsik、您好!

    如果您使用的是 bqEvaluation 软件、请导航至:Data Flash 选项卡-> Configuration -> SOC1 Set Threshold。 然后、单击它并更改值。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只检查了一倍、配置下不显示 SOC1设置阈值。 这是一个旧软件、最近使用的软件是 bqStudio。 我将联系我团队中专门 从事此软件的人员、以了解是否有方法披露此参数、或如何 访问该参数。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意。  
    我在数据表中也找不到任何可更改 SOC1设置阈值的寄存器。  
    如果无法更改值、请确认无法更改 SOC1设置阈值的值。 我需要得到确认、我也是我的团队领导。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mannsik、您好!

    参数可以公开。 我将使用新的 srec 文件返回给您、以便您可以对其进行编程。 我将通过内部消息私下发送它。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose Coso。  

    我可以更改 SOC1设置阈值的值。  
    而且、它按预期工作。

    有关 SOC1设置阈值的更多信息、请参阅下文  

    • 子类 ID:49.
    • 偏移量:0
    • 大小:1.

    数据表中没有记录这些内容、可能是由于技术原因。 无论如何、我接受更改 bq27410中该值的风险。  

    谢谢你  

    此致、

    郑梦九